This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:PCM3070 I2C命令

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, PCM3070RHBEVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776682/pcm3070rhbevm-k-pcm3070-i2c-command

部件号:PCM3070RHBEVM-K
主题中讨论的其他部件:PCM3070

尊敬的TI:

 

您好,我尝试使用I2C命令文件配置PCM3070。
我使用PurePath Studio Mini DSP内存工具上传了文件。
在PCM3070RHBEVM-K上,我将音频输入连接至J2 IN1L,将输出连接至LOL。
结果是音频输出不出来(我用示波器点按)。 您能帮我找到原因吗? 有什么问题吗? 请给出您的建议。
*附加的I2C命令文件

谢谢,此致,

Agung

e2e.ti.com/.../5618.Biquad_5F00_filter_5F00_example.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Agung,
    我将查看附加的配置文件,并检查设备配置是否有任何问题导致没有输出。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ravi:

    好的,谢谢,仍在等待您的建议。

    此致,
    Agung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rysa,

    很抱歉耽误您的时间,我们已经查看了您的代码,它仅用于录制,如果您希望在线路输出中看到信号,您需要将线路输出应用程序的相应寄存器配置添加到您的代码中。 请参考PCM3070控制软件上可用的线路输出示例代码。 此外,您似乎正在使用EVM从line in回放音频,这是否正确?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师