This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:用户位的硬件解码示例

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763704/dir9001-example-of-hardware-decoding-of-user-bits

部件号:DIR9001
主题中讨论的其他部件: DIT4096

我有兴趣对8个开/关信号进行编码,并使用用户位通过DIT4096 / DIR9001发送这些信号。 您能给我一些关于硬件芯片和连接 的想法来使它们多路复用并实现这一点吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 许多工程师都不知道该怎么做。 我期待至少有一个评论。 必须提供有关使用硬件门进行用户位操作的示例的信息。 我在某种程度上看着高和低,但没有发现任何东西。 我能找到的最接近的是在Arduino中将多个按钮多路复用为单个输入的电路。 请有人大声说出来,并给我一些如何继续的线索。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralph,
    我会研究一下这个问题,然后在一两天之后再与你们说。 很抱歉耽误你的时间。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    我仍在等待信息。 您是否找到了任何信息?

    谢谢!

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    我能否在这里获得一些反馈,或者至少告诉我会迷路?

    谢谢!

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会在FPGA或CPLD中执行用户位mutxing等操作。 问题是您想用这些用户位控制什么? 这也许就是为什么没有人回答----你的问题非常广泛。

    这是您可以做的一件有趣的事情。 它假定您可以控制系统中S/PDIF电缆/光纤的两端。 (我认为这就是为什么很少使用用户位的原因,因为这种情况很少!) 接收端的设备具有您要从传输端控制的内容,可能是输出电平。只需将异步串行端口发送器连接到传输端的用户位输入(您知道,UART的传输部分)。 在接收端,互补异步串行接收器查看该用户位。 微控制器或具有通常类型UART外设的任何设备都可用于命令/控制发送和接收。 接收端的微反序列化工作,并根据应用程序的要求对其进行解析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Andy的解释。
    Ralph -希望这能澄清您的问题。 我们的接口设备系列确实允许您解析S/PDIF帧,您可以使用用户位和控制位,并在外部处理,如Andy所述。

    此致,
    Ravi