This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106音频编解码器输出没有单音频的负样

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775302/tlv320aic3106-tlv320aic3106-audio-codec-output-has-no-negative-samples-for-a-single-tone-frequency

部件号:TLV320AIC3106

您好,

任何人都能回答编解码器上的几个查询。
1.编解码器可承受的最小和最大模拟电压是多少(即灵敏度级别和耐受级别)。
2.我可以使用单线2L或2R作为录音的一个音频输入 。
3.如果我将线路2L配置为立体声,是否需要连接线路2R以便在编解码器中录制。 如何仅为单音频输入线路配置Line2L。
4.在我的要求中,我只有一个音频输入,但已接入Line 2L和2R以获得冗余。 用于记录如何处理此问题,以便在2L和2R线路上捕获从微伏到200mV的电平范围的音频。 使用 gstreamer录制 并存储在内存中播放时,它只播放单音频,而不播放语音文件或音频音乐文件。

所记录频谱的输出只有正峰,没有负峰,并被剪切。
任何需要进行此操作的AGC或PGA设置,请给出建议。

巴西
Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    编解码器的绝对最小/最大电压是相关的,绝对最小值是-0.3V,最大值是4.2V (AVDD + 0.3V),但建议的最小/最大电压远低于ABS最大值。

    输入可以配置为全差分或单端对。 混合多个输入可轻松导致PGA输出超过内部运算放大器的范围,从而导致混合输出信号的饱和和削波。 通常,混合信号不应超过2 Vpp (单端)或4 Vpp (差分)。

    我将进行与您的类似的测试设置,并为您提供有关设备设置的更多详细信息。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢,等待您的更新。

    巴西
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的问题是,允许的收益价值是多少。现在使用0dB是可以的,但提供了59.5db。

    2 l 的最小和最大电压是多少。目前我们的馈电电电电电压为250mV。

    巴西
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satya,
    59dB的PGA仅适用于低电平麦克风输入。 如果您为具有高增益的线路输入应用高增益,则将使ADC饱和,并最终导致失真或削波。

    谢谢。
    此致,
    Ravi