This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:放大器关闭取决于电源电压

Guru**** 2553520 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774247/tas5630b-amplifier-shutdown-depending-on-supply-voltage

部件号:TAS5630B

大家好,

我目前正在系统中使用TAS5630B,它产生由环形变压器进一步增强的240 Hz正弦波。

最近,我需要增加放大器的设置增益,并注意到一个非常愚蠢的行为:

为放大器提供50V电压时,如果需要更高的AMP电平,则会出现关闭事件。 但是,降低电源电压(例如降至35或25伏),同时保持相同的AMP电平可使放大器正常工作。

我可以说的是,停机不是由于过电流或过热(实际使用的总电流较低的电源电压更高,因此它是产生的加热)。

过去是否有人遇到过类似的问题?

原因可能是什么?

提前感谢大家的回复和建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    这很奇怪。 您能否为我提供有关您的电路设计的更多详细信息?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    放大器基本上处于PBTL模式。 VDD提供50V电压,每个输入的总容量为1500uF。 输入是一个差动输入,固定频率为260 Hz。 出口处使用LC滤波器。 现在,输出信号进入环形变压器以进一步提高传感器的电压,这工作正常。 最近,由于换能器是电容式的,我想放一个串联电感器来调整V-I相位,以便产生共振,从而获得最大的效率。 虽然它看起来像V-I的相对相位变化,但它已正确实现,并且为TAS5630B的增益设置了值。 问题是,所述的问题仅在增益水平高于某个值,系统处于共振状态且电源电压接近极限时发生。

    该值更改得越多,问题发生得越少,或者如果发生问题,则时间越晚。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AL:

    当您说您正在更改放大器的增益时,您是指您实际上正在尝试更改设备的增益还是您只是增加输入?

    放大器的增益设置为23dB,无法更改。 因此,我的困惑来自哪里。

    此致,
    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,当我提到增益时,我是指前置放大器的增益,信号在进入TAS5630B之前经过。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    是的,这很有帮助。 那么,您开始关闭TAS5630B的Vrms输入是什么?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    每路差动输入大约为1.8 V有效值。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    因此,每个输入引脚只能看到0.9 Vrms? 如果是这样,我同意关闭时间太短。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我的意思是,两个输入端的每个输入端都有1.8 Vrms。 所以这是你所理解的两倍第一位。

    为什么您谈论过早关机? 是否有温度以外的任何其他因素会在一段时间后触发停机?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我做了一些进一步的测量,现在我正在使用信号发生器来生成一个更近的正弦波,以确保发生的事情不是由于输入信号及其噪音造成的。
    结果:我从输入信号的较低Vpp级别开始,但当我达到通常的250mVpp时,我会关机。 这种情况仅在260Hz及其周围发生,这是传感器的共振频率。 在远距离的频率下,根本没有问题。 此外,如果我"调谐"系统,使换能器不会被驱动到共振,则不会发生此问题(当然,换能器的电压和电流也要低得多。

    现在,如前所述,降低电源电压时问题会晚些发生,或者不会发生,这有点不直观,因为使用的电流会更高,因此,如果问题与温度有关,则应该在电源电压较低时更早发生。

    现在,我想这个问题是否与内部振荡器有关,以及系统不能  正确地打开/关闭输出MOSFET,因而在某个时候Vdd和接地之间发生短路的情况,视乎供电电压而定。 这是否合理?

    感谢你的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    您所说的一切都可能表明电流消耗过高。 您是否能够使用安培表或万用表测量不同PVDD电压下的电流,以查看电流是否达到足以触发OC故障的峰值高度?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    这是我的第一个想法,但是:

    -测得的电流绝不会超过3.5 A @ 50伏

    -如果我的电源电压较低,系统的工作就会更好,这是与直觉相反的,因为这意味着更高的电源电流。

    另外,请注意,关机不一定在启动时发生,也可能在40秒后发生,具体取决于设置。

    它肯定与换能器的共振有关,因为这仅发生在换能器的共振频率以及电压输出超过特定值时。

    我正在考虑是否可能由于谐振输出处的电压,输出MOSFET的开关机制受到影响,并在某个点发生对地短路(两个均处于活动状态)触发断路。 我相信的原因是,对于较低的Vdd (意味着电源的电压跨度较小),这种情况发生的时间较短或较晚。

    在您看来,这是否合理? 是否有任何设置可以更改以验证是否是这种情况(例如振荡器频率)?

    此致,

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    这可能是造成这种情况的原因。

    您可以尝试更改设备的切换频率,看看这是否有助于防止关机。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我尝试更改切换频率,但没有成功。 我已将其更改为AM2。 您认为我是否应该增加,从而使用外部振荡器? 外部振荡器的推荐频率范围是多少? 我在数据表中找不到此信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    我必须询问设计,然后告诉您切换频率的上限范围是什么。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    我们不建议对此设备使用任何更高的切换频率。

    此致,
    Robert Clifton