主题中讨论的其他部件: TAS3251,TAS3251EVM
我正在使用具有2.1 配置的系统。 我正在考虑以下内容:立体声TAS5825M (BTL)用于L和R,单声道TAS3251 (PBTL)用于低频驱动器。 我有一些关于如何使用PPC3软件支持此功能的问题。
下面是我可以看到的三个情景,以及与每个情景相关的问题:
- 在TAS5825M PPC3模块中,有一种2.1 配置,支持TAS5825M在立体声模式操作中驱动两个高音扬声器。 它还支持I2S连接,以驱动TAS5720/60等非智能Amp器件。 我需要的是对非智能放大器的单路I2S馈线的支持,但我想在此应用中使用TAS3251。
-
- 是否可以使用此TAS5825M 2.1 配置–并且还可以使用单独的PPC3调整文件来配置TAS3251?
- 我是否可以使用一个配置来支持PPC3中的这两个TI智能放大器,并使用一个调谐文件? 这将大大简化交叉调谐
- TAS3251 PPC3模块支持单声道,PBTL I2S输入配置。 它看起来可以支持我的应用所需的所有调谐和智能放大器功能
- 此配置是否需要将TAS3251配置为I2S从属设备?
- TAS5825M似乎没有可将MCLK配置为输出以驱动TAS3251上的输入的功能。 这是否正确?
- 理想情况下,两个AMPS的单个PPC3文件都支持此功能。
- 如果需要单独的PPC3扬声器特征参数和调谐文件,那么蓝牙接收器设备的单个I2S流是否支持这种情况?
另外,关于TAS5825M,我正在开发自己的EVM。 理想情况下,我希望能够在收听音频调谐文件的同时,在任何设备上实时执行调谐调整(如EQ和DRC)。 这是否可行?