This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:编解码器IC振幅生成

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775130/tlv320aic3204-codec-ic-amplitude-generation

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我正在使用包含  TLV320AIC3204的C5535 DSP套件(www.ti.com/.../TMDX5535EZDSP)。 我只是想知道 TLV320AIC3204是否可用于生成振幅 级别为-10至100 dB的正弦波。 如果是,您可以建议我使用任何方法来生成相同的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya,

    TLV320AIC3204具有内置的蜂鸣器,此蜂鸣器可用于产生0dB (满量程DAC输出)低至-63dB的正弦波。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Steve的回答。

    我在看DSPLIB库,它可以用来生成特定频率的正弦波。 是否有任何方法可以使用DSPLIB封装产生幅度在-10到100db之间的正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya,

    我在DSP团队中有漏洞。 他们将能够解决您的问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aditya Chandra,

    请参阅TMS320C55x DSP库程序员参考中的正弦函数说明,网址为:
    www.ti.com/.../spru422j.pdf
    此示例将帮助您生成正弦波。 您应该缩放结果以获得所需的振幅。

    此致,
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加更多资源:
    1.查看使用C5510 DSK的8.4 1正弦波发生器部分:
    books.google-bg/books
    2.蜂鸣器位于:
    www.googe.bg/url

    此致,
    Tsvetolin Shulev