请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3105 您好,
我想我遇到的问题与在本论坛上详尽地描述的问题相同: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/59.3134万
通过执行以下步骤,TLV320AIC3105EVM评估板上可能会重现此问题:
- 将耳机插入EVM板
- 启动 TLV320AIC3105EVM评估工具
- 选择选项卡"Preset Configurations (预设配置)"
- 加载“立体声回放至 交流耦合耳机输出”
- 确保板上没有任何东西
- 选择"高功率输出"选项卡
- 调整DAC L和DAC R音量设置
结果:每次调整时,耳机上都会听到"咔嗒"声
预期:听不到声音
感谢您提供任何解决方法