主题中讨论的其他部件: BUREPATHSTUDIO, TLV320AIC3256
您好,
我们正在将TLV320AIC3256EVM-U与我们的应用配合使用,它运行良好,但我们仍需要添加两项功能:
1.通过I2C将主CPU的ADC采样CLKS设置为8kHz,目前我们可以通过PC和PC应用程序通过USB实现。 请 您的帮助指导我这样做。
2.我们有兴趣下载一 个高达3.5KHz的LPF代码到片上DSP,LPFS 将位于 ADC的前面,作为抗混叠滤波器,以便去除更高的频率和噪声,并 让ADC主要对语音BW进行采样。 我在应用手册中看到这些 DSP存在代码,因此它实现了请求的LPF。 您能否帮助 获取此代码并指导我如何将其下载到IC内部DSP?
谢谢