主题: TLV320AIC3106中讨论的其它部件
您好,
我有一个Texas TLV320AIC3104EVM板,并且正在尝试按照数据表的10.4 部分使用模拟输入旁路通道将LINE2R输入连接到RIGHT_LOP。
因此,在‘Bypass Paths’(旁路路径)选项卡中,我选择了‘LINE2R - Bypass’(LINE2R -旁路),这将在‘Command Buffer’(命令缓冲区)选项卡中生成一条消息
W 30 6C 80
因为我正确地理解了数据表,所以这应该会导致我输入到MIC2R/LINE2R的信号在RIGHT_LOP处发出。
但我什么也不知道为什么。
另一个问题是I2C下发送的命令十六进制80被发送到寄存器108,但数据表第74页上显示第7位是保留的,第6位应设置为启用LINE2R旁路。
数据表是否有错误?
如有任何帮助,我们将不胜感激。
此致,