This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:每个增益设置的增益/SLV电压电平范围?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773226/tpa3116d2-gain-slv-voltage-level-range-for-each-gain-setting

部件号:TPA3116D2

你(们)好  

您是否建议  以下列出的每个增益设置的增益/SLV针脚电压电平范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,如果我们以这种方式在增益和GND之间连接10Kohm,在GVDD和增益之间连接100Kohm,增益将是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    典型的GVDD值是7V,可用于计算不同增益/SLV设置的电压范围。

    对于10K至GND和100K至GVDD,TPA3116D2设置为主/ 20dB增益模式。 (7*10/110 = 0.636V位于0 ~ 7*20/120 = 1.167V范围内)

    RDGS,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mattew,

    还有两个问题可以帮助我们更清楚地理解。
    1.主电压为多少/ 36dB
    2. GVDD换档将如何影响主/ 36dB的电压范围。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mattew

    数据表表1。从36dB电压似乎是7V x (100K欧姆/116 K欧姆)= 6.034V,您是否查看数据表中的数据是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PYTsai,

    对不起,在前面的响应中混合了R1和R2。 请参阅更新版本。

    此外,基本的想法是配置R1和R2的比率,以确保它位于预期增益/主频设置的范围内。

    RDGS,
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    尽量确保我的理解正确。 我计算并插入了一个电压范围列,你会看看我的理解是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PYTsai,

    感谢您的总结。 表看起来正确。 请遵循增益/主选择指南。

    RDGS,
    Matthew