This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:DRV134

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, INA134, LM337, PGA2320, OPA1641, OPA172, OPA1652
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767782/drv134-drv134

部件号:DRV134
线程中讨论的其他部件: INA134LM337PGA2320OPA1641OPA172OPA1652.

您好/我在INA 134之后是否可以使用DRV 134而不需要缓冲器。INA134接收器将平衡信号转换为不平衡信号,然后根据我的需要调整音量,然后将其与DRV134恢复平衡。

提前感谢您的参与

伊兰   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilian,

    INA134输出电压摆动额定负载为2千欧,而DRV134的输入电阻为10千欧。 因此,INA134看起来可以直接驱动DRV134,而无需添加缓冲区。

    我不确定您将如何配置它们之间的音量调节电路。 需要考虑这一点,以便不会将INA134输出加载到太大的负载。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-谢谢-我只需使用10kohm对数电位计调节音量,是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilian,

    调整电位计时,INA134将看到的最低负载电阻为5千欧,小于2千欧测试负载。 应该可以。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息。 另一个问题是当我将信号发送到带有无源扬声器的敏感D类放大器时,低音扬声器发出嗡嗡声,高音扬声器发出高频噪音。 这可能是由于+/-电源电压水平不准确造成的。 我使用7815和7915电脑控制器作为电源。 是否应该改用LM337和LM333? 或者噪音来自DRV134的不对称CMRR输出总和?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilian,

    看起来您需要缩小信号链中出现噪音的范围。 如果您在DRV134输出端未听到它,则它必须发生在跟随DRV的D类放大器电路中。 显然,调节器必须随时提供D类放大器所需的峰值电流。 我不直接处理调节器产品,因此我不是最适合您应用的调节器产品的专家。

    我们不涵盖精密放大器组中的D类放大器,但帮助您查询,因为我们提供INA134和DRV134的覆盖范围。 我建议您关闭此e2e咨询,然后在Audio e2e论坛中打开一个新的咨询,然后解释您观察到的噪音问题。 如果您使用的是TI D类放大器产品,他们很可能会帮助您解决此问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您好-谢谢-我只需使用10kohm对数电位计调节音量,是否正常?"

    对托马斯很尊重,但这不是正常的。 您必须使用低阻抗驱动DRV134的输入。 直接从电位计的擦拭器驱动它会使输出平衡变得非常糟糕,更糟糕的是,这种不平衡将是电位计位置的函数。

    如果您希望电位计的擦拭器和DRV134输入端正常工作,则必须在两者之间放置一个缓冲运算放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您对DRV134主题的关注和评论。 当然,如果需要最高性能,添加缓冲区会使事情变得更容易。 我想这可以归结到所需的输出平衡性能的级别以及 是否必须包括缓冲区。

    当我在 DRV134电路上运行了一些TINA模拟(不 包括缓冲器  )并调整了10 k电位计以获得不同百分比的电阻设置时,两个输出的输出电平对于每个电位计设置都非常接近。 您可以 在此处查看模拟结果:

     

    DRV134的10 k输入电阻将电位计刮水器电阻加载到接地, 增益与百分比设置不完全对应。 但是, 输出级别 彼此之间的关系非常相似。 当我在电位计和DRV134输入之间添加缓冲区时,增益使用百分比设置是正确的,输出电平 也非常相似。 可能是产出水平的小不平衡是一个问题。

    如果您对 使用此 方法导致的产出平衡问题有更深入的了解  ,请与我们分享信息。 分享有助于建立知识 基础,我们都可以学习。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilian,

    在与Kai (我们对精密放大器e2e的频繁贡献者之一)进行了一些论坛讨论之后,我现在认识到Andy提出的电路性能问题。 正确,在没有缓冲器的情况下直接在DRV134输入处添加电位计会严重降低 通常在DRV134输出处实现的共模抑制性能。  如果不缓冲来自添加到输入的高电位计电阻的DRV134输入,共模噪声和嗡嗡声抑制将非常差。

    Kai为我提供了两幅来自TINA模拟的图像,这些图像说明了DRV134共模降级问题。 使用它们 可以很容易地看到作用于输出的共模信号的效果, 在DRV134输入处连接或不连接电位计的情况下。

     下面是  不带电位计的DRV134电路的性能。 VG1是一种共模信号,驱动 两个输出负载RL1和RL2的接地。  理想情况下,差分输出电压(VM1) 为零,这就是输出图所示:

    此处 显示差分输出 ,包括输入电位计并设置为50%。 共模信号现在影响差分输出,表示共模抑制 已受到影响:

    此结果验证 将电位计直接添加到DRV134输入会降低 正常高共模 抑制。  这种结果 是    由于对高共模抑制所需的精确设置的内部级增益进行了不平衡。  因此,如果要保持输出共模性能,则必须在电位计和DRV134之间使用缓冲放大器。

    感谢Andy和Kai的帮助和对 该问题的深入见解。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,托马斯,感谢你花时间来验证所有这些。

    我曾在一个专业音频设计论坛上看到过对DRV134低输入阻抗的担忧。 我最近做了一个设计,将DRV134用于输出级(四个立体声对),其中三个线对由运算放大器输出驱动(实际上来自PGA2320),第四个线对连接到模拟多路复用器的输出,该多路复用器具有足够的接通电阻以平衡DRV134的输出平衡。 这只是一个疏忽,我没有足够的注意,但这是我第一次犯这个错误,结果是明显的(和丑陋的)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢各位提供的非常有用的信息。 我还有两个与该主题相关的问题:
    1- 在DRV134和INA134的数据表中,建议在接地和+/- Vcc/Vee之间使用1uf电容器。 使用较小尺寸的陶瓷电容器(如100pf)是否更好?
    2- DRV134 (RL1,RL2)输出端的300欧姆电阻器的功能是什么?
    提前感谢您
    伊兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    非常感谢您与DRV134相关的体验。 这些信息对于考虑DRV134的类似应用程序的其他人应该是有帮助的。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilian,

    1-在DRV134和INA134的数据表中,建议在接地和+/- Vcc/Vee之间使用1uf电容器。 使用较小尺寸的陶瓷电容器(如100pf)是否更好?

    电源旁路电容器在工作频率范围(在此情况下为音频频率范围)中应表现出非常低的阻抗。 低阻抗可在直流电源电平上分流交流和噪声,从而降低其电平。 当DRV134需要非常快速地向负载提供电流时,大型旁路电容器在预期的瞬态输出事件中充当充电储罐。

    100 pF电容器在1 kHz时具有大约1.5 兆电容抗,因此在音频范围内不是有效的旁路。

    2- DRV134 ( RL1,RL2)输出端的300欧姆电阻器的功能是什么?

    300欧姆电阻器位于原始的TINA TI参考设计电路中。  它们还用于数据表图25 ,输出共模抑制测试电路,因此我将它们留用于模拟。 这并不意味 着所有应用程序都需要它们。

    DRV134数据表显示了R1 (RL1),R2 (RL2)和差分RL应用 于各种电路中。 DRV134输出可 将600欧姆负载驱动至17 VRMS,这是一个重要的问题。 图29 ( 完整的音频驱动器和接收器电路) 不包括负载电阻器,而只是驱动连接到INA134接收器输入的双绞线。 当驱动具有600欧姆特性阻抗的超长电缆时,在600欧姆负载下端接线路可能是有益的,并且DRV134可以提供电流。

        通过查看   数据表部分7.4 中的THD +噪声(%)图,可以观察到在电路中包括或不包括电阻器的重要点。 图形上的曲线表示,如果没有 负载电阻器,THD +噪声(%)的最高值高于1 kHz ,而不是以某种形式存在。  从 每个 输出向接地添加一个600欧姆的电阻器,可提高THD +噪声(与 不使用时相比)。  如果单独使用600欧姆差分负载电阻器,则可获得最佳THD +噪声。 因此 ,THD +噪声性能是 决定其用途的重要因素。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,哪种OP缓冲器可以与ina134和drv134顺利配合使用?

    谢谢你,'Ilan

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilian,

    下面是我们的两个SoundPlus音频运算放大器和一个工业运算放大器的链接,它们应在您的应用中提供非常好的音频性能。 请注意,OPA1652是双运算放大器,您可能不需要额外的通道。 OPA1641和OPA172都是单通道运算放大器。

    www.ti.com/.../OPA1652

    www.ti.com/.../OPA1641

    www.ti.com/.../OPA172

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程