This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:即使没有播放音乐,IC也很热,您能帮到您!

Guru**** 2509035 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774577/tas5766m-the-ic-is-very-hot-even-did-not-play-music-can-you-help

部件号:TAS5766M

你(们)好  

 我的主板上的TAS5766M非常热,甚至没有播放音乐。 您能否帮助查看我的原理图以及来自以下电感器的波形? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以尝试移除缓冲器3.3R+0.01uF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolin:

    拆下缓冲器后,TAS5766M仍很热。 还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,首先,您能指定'非常热'的温度吗?

    此外,通常情况下,无输出功率的TAS5766M高温是由印刷电路板布局不良引起的(我们强烈建议按照我们的数据表第11部分布局进行仔细检查),这可能会切断热扩散电路。 或将TAS5766M热垫连接到主板的焊接不良。

    另一个选项是评估TAS5766M EVM板的热性能,它仍然具有足够的余量,即使是输出规格的功率。

    RDGS,
    Matthew