This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:什么是最大工作Tj?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192-Q1, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776722/dix4192-q1-what-s-the-maximum-working-tj

部件号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他部件: DIX4192

大家好,团队:

您能帮您检查 并建议DIX4192IPFBRQ1 和DIX4192TPFBRQ1的最大工作Tj数是多少?

我的客户Alpine对该零件感兴趣。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alpha,

    很高兴听到您的客户对DIX4192-Q1感兴趣,我将返回给您关于max Tj的信息,因为我需要对此进行调查。请给我一两天时间,以获得答案。 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alpha,
    根据系统团队的反馈,DIX4192-Q1的最高结温为125°C。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    仔细检查一下,125度Tj适用于 DIX4192IPFBQ1 和DIX4192TPFBQ1,对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alpha,

    是的。 但是,正如离线讨论的那样, 我们需要同时满足环境工作Ta和结温Tj要求。 如果您对DIX4192设备有任何其他问题,请告诉我。


    谢谢。

    此致,
    Ravi