This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:同轴输入的RXIN0和RXIN1无法正常工作。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776428/pcm9211-rxin0-and-rxin1-that-is-coaxial-inputs-are-not-working

部件号:PCM9211

您好,

在我的音频应用中,ADC部分和光学输入工作正常,但同轴输入不工作。 来自DVD播放机的电压电平似乎满足200mV的最低电平,输入信号用75欧姆电阻器端接,并通过100nF电容器耦合到PCM9211,如参考设计所示。 在一个输入中,我通过将电阻器更改为300欧姆,将电平提高到大约500mV,但仍无法正常工作。 通过分别将0x00和0x01写入0x34来打开同轴电源。 我认为它只能工作一次,但之后它不能解码同轴输入。

我是否应该设置任何其它寄存器。

此致,

John。

欧洲电子和电气工业公司。

印度班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    欢迎参加e2e论坛!

    默认情况下,PCM9211具有默认路由功能,该功能将RXIN2路由为DIR输入,您将在自动模式下配置主输出端口,因此您将把RXIN2输入(S/PDIF)路由至MPO上的I2S输出流。

    我强烈推荐使用随EVM提供的GUI使用易于使用的界面将RXIN0或RXIN1输入配置到合适的输出端口或MPIO端口。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi:

    感谢您的快速回复。

    我已将主输出端口配置为手动模式,方法是为ADC输入写入0x22,为DIR输入写入0x11。

    ADC输入,Optical1和output2工作正常,没有任何问题。

    我真的很喜欢这个芯片。

    许多日本音频公司正在使用此芯片。 在一个AV接收器中使用PCM9211的2,但它们不使用RIXN0和RIXN1,而是使用74HC04进行缓冲,并提供给其他RIXN输入,如RIXN4等。许多其他音频制造商也在这样做。

    我认为RIXN0和RIXN1存在严重问题。

    如果不能,请提供解决方案,否则我会按照他们的方法重新设计我的主板,正如我所说的,我真的很喜欢这个芯片。

    此致,

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    很高兴听到您喜欢PCM9211。
    我在工作台上配置了几次RXIN0和RXIN1设备,没有出现任何问题。 让我分享您可用于接收RXIN0/1上的S/PDIF输入并将其转换为MPO上的I2S输出流的配置。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    非常感谢,我急切地等待你们的答复。

    请共享配置文件,下载位置或发送电子邮件至mercyelectronic@gmail.com

    顺便说一下,我不使用你们的演示板,我设计了自己的商用板,除了同轴输入外,所有东西都运行良好,我交付的板没有同轴输入工作。

    我将尝试您的配置并给出结果。

    谢谢。

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    请在下面找到脚本,将RXIN0上的S/PDIF输入路由至MPO...谢谢。

    #******************************
    SPDIF的#脚本-->RXIN0-->DIR-->MainOutput,
    #
    1,选择RXIN0至DIR
    2号,活动目录
    #3,选择DIR OUTPUT作为Mainoutput的源。
    #******************************
    #系统RST控制
    W 80 40 33
    W 80 40 C0

    #*****************************************************************
    #------------------ 启动DIR设置----------------------------------

    #REG 34h DIR输入双相代码信号源选择和RXIN01同轴放大器
    #--PWR Down Amplifier,选择RXIN2
    #w 80 34 c2.
    #--PWR UP Amplifier,选择RXIN0
    W 80 34 00
    #--PWR UP放大器,选择RXIN1
    #w 80 34 01
    #------------------ 结束DIR设置----------------------------------

    #*******************************************************************
    #------------------ 启动主输出设置-------------------------------
    #MainOutput
    #REG。 6Ah,主输出和AUXOUT端口控制
    W 80 6A 00

    #REG。 6Bh,主输出端口(SCKO/BCK/LRCK/DOUT)源设置
    W 80 6B 11.

    #REG。 6Dh,MPIO_B和主输出端口Hi-Z控制
    W 80 6D 00
    #*******************************************************************
    #------------------ 结束主输出设置-------------------------------

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    我遵循了PCM9211的上述寄存器值,如下所示:

    PCM9211写入字节(PCM9211_SYS_RESET,0x33);//0x40 # Reset and all function power down
    PCM9211写入字节(PCM9211_SYS_RESET,0xC0);//0x40 #设置正常操作
    PCM9211写字节(PCM9211_DIR_INP_Biphase,0xC2);//0x34 Optical1,默认值=0xC2;
    PCM9211写入字节(PCM9211_DIR_INP_Biphase,0x00);//0x34同轴1,默认值=0xC2;
    PCM9211写入字节(PCM9211_DIR_INP_Biphase,0x01);//0x34同轴2,默认值=0xC2;
    PCM9211写入字节(PCM9211_MAIN_AUX_MUTE,0x00);//0x6A 默认值=0x00
    PCM9211写入字节(PCM9211_main_out源,0x11);//0x6B默认值=0x00
    PCM9211写入字节(PCM9211_MPIO_B_MAIN_HIz,0x00);//0x6D 默认值=0x00
    结果相同,同轴输入不工作,但光学输入工作正常。
    不管怎样,我正在设计一个新的主板,我将使用RXIN4和RXIN5,带74LVC缓冲器,用于同轴输入。
    谢谢,此致,
    John