主题中讨论的其他部件: PCM5122, PCM5142
大家好,团队
我的汽车客户在其车载信息娱乐系统中使用PCM5102A。 他们发现,当最终用户暂停并在音乐播放器中播放音乐时,会发出流行噪音。 是否有任何解决杂音的建议?
1.用户暂停音乐
处理器将在I2S上输出零数据。 由于PCM5102A的零数据检测功能,一旦暂停时间> 21ms (处理器输出零数据的时间> 21ms),PCM5102A将使模拟输出静音,从而导致杂音。 无法关闭零数据检测功能。
如果在播放音乐之前手动将XSMT引脚拉低,则不会有杂音。 但当用户按下PUASE按钮时,处理器无法在21毫秒内将XSMT引脚拉低。 因此,系统无法通过拉动XSMT低自动调整来解决此问题。
是否有任何方法可以关闭 零数据检测并修复杂音?
2.用户可从暂停播放音乐
当音乐播放器暂停时,处理器将停止输出BLCK和LRCLK。 当用户从暂停播放音乐时,处理器重新发送BCLK和LKCLK。 PCM5102A输出上会出现正电压并导致产生杂音。
是否有任何建议来解决这一问题?
CH1:BCLK
CH2:OUTL
谢谢
Kevin