This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863?的CMRR的最大值和最小值是多少

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772273/pcm1863-what-is-the-maximum-and-minimum-value-of-cmrr-of-pcm1863

部件号:PCM1863

从数据手册中可以看出,PCM1863的CMRR的典型值为56dB。 CMRR的最大值和最小值是多少? 我们需要评估设计中最差的。 此外,您是如何测试此CMRR的? 是否有任何相关的技术文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    我不确定CMRR的最小值/最大值是否是PCM1863特征参数数据的一部分。 我将研究一下,看看我们是否可以支持该请求。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:
    我与支持该零件的产品工程师进行了交谈,我们没有该零件的最小值/最大值的CHAR数据。 谢谢。

    此致,
    Ravi