This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:具有输出驱动器增益的低功耗模拟旁路示例

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768628/tlv320aic3104-low-power-analog-bypass-example-with-output-driver-gain

部件号:TLV320AIC3104
主题:TLV320AIC3101中讨论的其它部件

你(们)好

是否有任何示例脚本在 低功耗模拟旁路模式下使用TLV320AIC3014以及用于控制音量的耳机输出放大器(HPLOUT)? 数据表中没有任何示例可以证明这一点。 我使用的是一个自定义印刷电路板,它是典型的应用电路,而不是评估单元

我正在尝试混合3种不同的模拟信号(LINE2L,LINE1LP,LINE1LM),并以单端配置将它们路由到HLPOUT ,以便它们都出现在左耳机上(以单端配置接线)。 但是,我似乎无法找到合适的注册组合来实现这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    这里有几个注意事项,

    1.无源模拟旁路不适用于HPOUT,这些只能路由到LEFT LOP/M或RIGHT LOP/M输出。

    2.在数据表的10.4 第1节中,介绍了三种旁路方法。AIC3104上仅提供10.4 .1.2 和10.4 .1.3。 另一个是数据表错误(从AIC3106复制到AIC3104,它是AIC3104的大哥)不可用的模式不会对您的问题产生影响,因为它只能将两个单端信号传递到输出块。

    3.由于无源模拟旁路模式在此不起作用,唯一的其他选项是ADC PGA旁路路径。 您需要使用与line1LM不同的输入。 这不是单端输入。 我想说只使用MIC2R。

    输入有一个从-12到0的核心增益调整。3 db步进。PGA有更多调整,但因为您要混合3个信号,所以您必须在如何平衡信号方面获得创意。如果您只想将它们全部相加, 那么这不是问题,如果你想要对每个信号进行更多的单独控制,那就很复杂了。

    # Route LINE2L to leftPGA,route LINE1L to left PGA,Route line2R to right PGA。
    W 30 11 0F
    W 30 12 F0
    W 30 13 00

    #取消左,右PGA的静音
    W 30 0F 00
    宽30 10 00

    # PGA_L至HPLOUT
    W 30 2D 80

    # PGA_R to HPLOUT
    W 30 31 80

    HPLOUT控制:
    W 30 33 0D


    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve

    谢谢,我取得了一些好的进展,我有一些后续问题:

    1.我可以有多少个单端模拟输入? 我认为所有输入均可用于单端确认(LINE2L,LINE1LP,
    LINE1lM,LINE1RP,LINE1RM,LINE2R)。

    2.要调节输出音量(HPLOUT),是否只是调节寄存器R51的增益? PGA中的3个信号都是线路电平
    音频(~1Vpp),需要放大到耳机内可以听到的水平。

    3.是否需要任何配置才能获得单端输出(HPLOUT ->扬声器-> GND),还是这是默认输出格式?

    4.使用模拟PGA旁路时,如果输入多达3个,我应该得到什么电流读数?

    5.我已根据图33 (数据表第84页)构建了一个应用程序圆圈。 电源导轨上的护盖数量太多还是只是去耦合?是否有某种原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,

    1:您可以有4个单端输入。 Line2L,line2R,line1RP和line1LP。 数据表说明:
    六个音频输入针脚
    –一对单端输入立体声对
    –一对立体声全差动输入
    共输入4个

    2.不,我建议使用寄存器0x2D和0x31。它比只有一个寄存器麻烦一点,但音量从0dB到-78.3dB (当然是静音)

    3.对于扬声器,我们应该使用TLV320AIC3101。它几乎相同,但具有更强大的输出级,用于驱动扬声器。 信号路径为HPLOUT->耦合电容器->扬声器-> GND。

    4.你可否澄清你的问题? 您测量的电流是多少?

    5.每个导轨有2个盖子,没有什么特别之处。 也许您可以指出您所指的是什么?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,
    我还要提到我们最近发现的数据表中的一个错误。 LINE2L/R输入没有无源模拟旁路功能。因此,在AIC3104中,只有LINE1L/R输入具有此无源模拟旁路功能。 这并不会真正改变你的情况,因为我们使用的是PGA旁路功能,但我想我会说的都是一样的。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve

    感谢您的回复!

    1) 谢谢,这是我刚刚想要确认的配置

    2) 好的,这看起来是一种更好的音量控制方法

    3) 我们将在进一步讨论之后使用耳机,因此此版本的芯片似乎是完美的。

    4) 在PGA旁路模式下使用时,我正在尝试测量系统消耗的整个基本电流。 我想确认我的设置正确,因为它达到了最小功耗,并且有一个参考点。

    5) 在基于图33 (AVDD,DRVDD)的应用中,DRVDD都由相同的2.7 - 3.6V电源供电,但每个引脚都有相同值的去耦电容器。 由于所有引脚都由相同的2.7 -3.6V电源供电,因此电源轨能否串联使用单个0.1uF,1uF,10uF电容器,而不是并联使用相同值的多个电容器?

    感谢您的及时回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,

    关于#4-使用PGA旁路,我希望线路输出的电流为6 mA,对于SE耳机输出,电流可能接近8。

    关于#5-建议去耦电容器保持原来的状态。

    此致,
    -Steve Wilson