This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:有关SPK_MUTE的问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766906/tas5756m-question-about-spk_mute

部件号:TAS5756M

音频信号直接输入到SPK_INA/INB,无需通过内部DAC。
即使SPK_MUTE设置为LOW (低),放大器输出也不会静音。
请告诉我使用SPK_MUTE时要考虑的原因或任何要点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPK_MUTE是否用于使DAC静音?
    是否有方法使AMP静音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次确认一下。

    另外 ,请注意,您当前的应用程序不是TAS5756M最初设计 的用途。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andy,

    感谢您的回复。
    我要确认以下几点。

    1. SPK_MUTE仅使DAC块静音,不是吗?
    2.如果可能,请告诉我如何使放大器块静音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    1. SPK_MUTE仅使DAC块静音,不是吗?

    将/SPK_MUTE拉低就像进行数字静音一样。  数字静音完成后,将出现模拟静音。   可以通过将1写入P1-R6来禁用模拟静音。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,我还没有找到一种方法来只将放大器输出静音,而不首先执行数字静音。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andy,
    我们可以通过将P1-R6设置为0来将模拟块静音。
    感谢您的支持。