This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:是否支持同时录制和播放不同音频流?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765047/pcm2906c-is-simultaneous-recording-and-playing-of-different-audio-streams-supported

部件号:PCM2906C

PCM2906C是否可以在通过模拟输出播放不同音频流的同时,使用模拟输入同时录制一个音频流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    欢迎参加e2e论坛!

    就同时使用案例而言,遗憾的是,它无法同时处理两个流。 您是否愿意采用独立的解决方案? 请告诉我有关系统规格的更多详细信息以及适用的限制,我们将尽最大努力为您确定正确的部件。

    此致,谢谢!
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "就同时使用案例而言,很遗憾,它无法同时处理两个流。"

    真的吗? 有什么限制? 芯片支持的采样速率完全在全速(12 Mbps) USB的范围内,数据表中没有任何内容表明输出和音频流端点不能同时处于活动状态。