This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310:查找可以在浮动配置中使用的旋钮

Guru**** 2813255 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2310, PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759800/pga2310-looking-for-a-digipot-that-can-be-used-in-a-floating-configuration

部件号:PGA2310
在“线程: PGA2320”中讨论的其它部件

我一直在寻找放大器中用于音量控制等的旋钮

我遇到的问题是我需要浮动电位计,但这种情况在本设备上不可能出现。  是否有人可以确认这一点,如果是这样,是否有可供使用的替代设备?

此致

Tom Simmons

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    在这种情况下,"浮动"是什么意思? 您是否需要将PGA模拟接地与其数字接地分开? 如果是这种情况,则可以使用数字隔离器并在本地将PGA接地连接在一起,同时保持整体数字接地和模拟接地分离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    当前使用的机械电位计(10K LIN)没有端接地。  虽然它是一个音量控制,但它位于运算放大器的反馈中,因此可以使其对前置放大器作出日志响应。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    我认为PGA2310最好用来代替baxandall风格的音量控制,因为它已经提供了对数的音量调节。 或者,它看起来像是一个支持3端子应用的旋钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex

    不幸的是,TP0501不是正确的电阻,它只是单通道,似乎没有零交叉检测,这会在改变音量时产生"拉链"噪音效应。


    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    我建议使用PGA2310代替音量控制电路。 它将提供您正在查找的零交叉检测和日志响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    PGA2310是所有入门者的地方,我想知道它是否可以在完全浮动的配置中使用。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    PGA2310是一个数字电位计,后跟一个运算放大器缓冲器(当增益高于单位时,该缓冲器具有可变增益),因此它不能按您的需要浮动。

    如果目标是更换现有电路中的机械电位计,则PGA2310将不起作用。 TI及其竞争对手提供了大量数字电位器,这些电位器可以正常工作,但请注意,例如,TPL0501的电压范围有限,而可处理±15 V导轨的数字电位器价格昂贵,且圆锥度较难找到。 (您可能会用固定电阻器将电位计压到近似圆锥度;问题是绝对增益是否重要?)

    但如果项目尚未完成,您可以选择,我同意Alex Davis的意见:用PGA2310 (或PGA2320)替换输出音量控制电路,然后用它来完成。 零部件按广告的方式工作。 确保使用低阻抗源驱动PGA2310的模拟输入。