This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:I2C接口计时规范

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773711/tlv320aic3105-i2c-interface-timing-spec

部件号:TLV320AIC3105
主题: TLV320AIC3204中讨论的其它部件

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TLV320AIC3105,并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

TLV320AIC3105数据表第43页仅介绍了有关I2C通信定时的简单定时信息。

请您告诉我们详细的时间规定没有列出。

我希望获得TLV320AIC3204数据表8.17 中介绍的信息。

它是基于I2C的规范,是否可以这样认为?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    我将检查AIC3105的详细I2C定时,并确认定时参数是否与AIC32xx系列类似。 谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的回复。

    我期待您的回答。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    这是一个让我感到很不开心的事情,我期待着等待您的回答。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinchi,
    我正在研究这一问题,并将在本周中期提供有关时间安排的最新信息。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    我将等待您的回复。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    情况如何?

    请客户回答。

    如果没有您的回复,它们将无法继续。

    非常感谢您的即时响应。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,
    根据参与此部分工作的System Engg的反馈,大部分AIC系列器件确实共享相同的I2C块,AIC3105的计时应类似于AIC32xx系列器件。

    此致,谢谢!
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一