This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863 CMRR

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771542/pcm1863-pcm1863-cmrr

部件号:PCM1863

我们在小批量试生产中有一款音频处理器产品,但目前在产品中使用的PCM1863未通过CMRR的生产测试。 CMRR必须高于40 dB。 规格中给出的PCM1863的典型CMRR值为56 dB。 但是,在实际测试中,某些原型的CMRR值为34-40 dB (30件试产,6件试产似乎出现这种情况)。 测试由AP测试仪完成,请帮助了解造成这种情况的原因? 解决方案是什么?

   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    您能不能帮助我了解更多有关测量较低CMRR的测试条件的详细信息? 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用AP测试仪和1kHz和2V rms的输入信号测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享设置详细信息。 我不确定我们为什么要测量较低的值,我会咨询我的团队成员,并会向您提供有关可能的根本原因和解决方案的详细信息。 谢谢。

    此致,
    Ravi