This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:I2S模式下的PBTL双通道立体声

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774535/tas6424l-q1-pbtl-2-ch-stereo-in-i2s-mode

部件号:TAS6424L-Q1

您好,

TAS6424L-Q1是否可以通过PBTL在TDM模式和I2S模式下播放L/R 2通道立体声?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS6424L-Q1 PBTL可由I2S模式支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林山

    我们的客户说,两个PBTL输出是在I2S模式下从同一个L通道输入进行路由的。 您可以检查一下吗?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ito-San,í a

    '从同一个L'是否意味着来自SDIN1和SDIN2‘s L通道? 如果是,则正确。


    迪伦