This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:NC引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767281/lm3886-nc-pins

部件号:LM3886

我有 一个关于LM3886 NC引脚的问题。


如果我错了,但我认为NC引脚确实没有内部连接,可以连接到相邻引脚,您能更正我吗?

我的推理来自LM4780数据表,在第22页“LM4780参考板图”中,一些NC引脚连接到相邻引脚,希望LM3886也能应用相同的引脚。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    很抱歉延迟,因为它是旧部件,我们将调查此问题。 但在我看来,对于我们的新器件,对于NC引脚,建议不要连接。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的再次光临。
    我期待着你的消息。
    Rgds
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    遗憾的是,关于LM3886 NC引脚的文档很少。  下面是我迄今为止发现的一些有用的信息。  

    我认为,你的理解应该是正确的。  但是 ,我通常建议客户不要连接NC引脚。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Andy很棒!

    事实上,我已经在几个板上使用了NC引脚!

    如上所述,第22页“LM4780参考板图”上的LM4780数据表将NC引脚连接到相邻引脚。 我把它当作我的向导(我必须承认有点冒险!),我继续使用NC引脚,到目前为止没有任何明显的不利结果。

    针脚2,4,6连接到V型,针脚8和11连接到静音。

    非常感谢,

    Mike