This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:LM4.8511万 PV1

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776628/lm48511-lm48511-pv1

部件号:LM4.8511万

TI专家您好

 请帮助我们确定LM4.8511万 PV1 (扬声器电源)是否存在设计问题

随附的电子表格是我的测试数据,您可以查看一下,并帮助我检查是否存在设计问题

e2e.ti.com/.../PV1-audio-amplier-LM4.8511万--investigation.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    原理图似乎是正确的,并且符合数据表中建议的应用电路。

    请记住,当LM4.8511万连接了负载时,数据表的所有条件和规格均适用。 因此,在没有负载的情况下,您将无法获得相同的测量值。

    我强烈建议仅在电脑控制器被禁用且SD_BOOST连接至GND时,确保V1和PV1电源具有外部电源。 我注意到您的示意图在V1和PV2连接处有PV1电源。 因此,如果SD_BOOST未连接至GND,请确保此电压由电路生成。

    如果您对此有其他问题或意见,请告诉我。

    我们很乐意为您提供帮助。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RI专家

    感谢您的快速评论

    是的,SDN_BOOST的电压达到+5V,很抱歉,我之前没有设置这些电压;我附上了原理图

    我在VFB_GND1上的测试数据是否有任何问题?  如何定义FCT的PV1规格???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    FB_GND0和FB_GND1的测量值取决于FB_SEL值。 如数据表中所述,FB_GND0和FB_GND1可以路由到GND,甚至可以左浮动:

    因此,我认为您的数据是正确的,FB_GND0和FB_GND1必须是不同的,因为这是内部开关。 如果您将FB_SEL控制从高改为低,则可以测试差异。

    关于PV1规范的问题,您在FCT中指的是什么?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI专家您好

     感谢您对我的问题的评论,我也认为我们的数据是正确的,我的设置FB_SEL工作正常。但FB_GND1电压值在 不同的主板上确实有很大的变化,这会导致PV1的差异更大@不同的主板

    关于PV1的规格问题,您在FCT中指的是什么? ->是的,您的理解是正确的,我需要为FCT设置规格,尽管应用程序正在驱动3W 8欧姆扬声器,但确实不关心这种差异,但我们必须为FCT设置一个规格。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    关于板的变化,请务必考虑数据表中指定的所有值都是典型数据。 这意味着,从最小值到最大值,单位之间可能存在一定百分比的变化。 您在.xls文件中共享的数据似乎是正确的,即使它在不同的板上有所不同。 即使电路和设计相似,LM4.8511万中的变化和容差也可能会有所不同。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.