主题中讨论的其他部件:TXB0108
您好,
我在使用SIMCOM SIM7600A调制解调器的编解码器时遇到了另一个设计问题。
首先,下面是一些背景信息:
在我使用多年的原始设计中,调制解调器是一个SIM5320,其PCM端口直接连接到TLV320的辅助PCM端口(引脚32,8和11)。
我有一个麦克风连接到编解码器的IN1_L输入。
调制解调器充当PCM主设备,因此编解码器是PCM从属设备。
当我呼叫调制解调器时,来自麦克风的音频将在编解码器内部路由到PCM端口的DOUT引脚,而DOUT引脚又被路由到调制解调器的DIN引脚。 一直都很好。
SIM5320的PCM时钟的峰值电压约为3V。
我现在更新了电路以使用较新的SIM7600调制解调器。 在这种情况下,来自辅助PCM端口的峰值电压约为2V。
我在设计时不确定这些电压电平是否能与编解码器配合使用,因此在调制解调器和编解码器的PCM总线之间,我添加了一个德州仪器(TI) TXB0108双向电压电平转换器。
现在发生的情况是调制解调器的PCM信号进入TXB0108"A"侧(1.8V)会导致"B"侧(3.5V)的时钟信号损坏。
因此,在TXB0108's 3.5V输出上:
BCLK (2.048MHz)看起来像一个带有DC偏移的三角形波形,而不是一个完美的方波;
-WCLK (8kHz)看起来像鱼翅,而不是完美的方波;
我在TXB0108部分开了一个TT,尽管它是德州仪器(TI)的一部分,但回复者建议我在TLV320论坛中查看编解码器上的BCLK和WCLK引脚是否可以获得2V最大峰值电压。
以下是他说的话:
我想象中的鱼翅形状是因为TXB装置输出的外部负载很大。
TXB是一个弱驱动器,驱动强度仅为20uA,用于连接轻负载(高输入阻抗)。
它取决于TLV320的逻辑VIH和Vil级别。 该设备上的专家可能会让您了解更多相关信息。
我的零件焊接在PCB上,所以在开始黑客攻击和切断痕迹之前,我想得到您的建议。
我已搜索TLV320手册,但未能找到有关BCLK和WCLK输入的最小输入峰值电压的答案。
是否有任何编解码器寄存器可以修复"任何",从而使PCM时钟不会受到TXB0108弱驱动器强度的影响?
或者是否有任何编解码器寄存器可以调整,以便 可以绕过TXB0108 (在新的主板设计上),并使编解码器接受PCM总线上较低的电压电平?
编解码器通过单个3.5V电源运行(AVdd和DVdd与GND连接,IOVdd和LDO与3.5V连接,LDO_SELECT与3.5V连接)。
最后:
-安装TXB0108后,我可以在呼叫调制解调器时听到音频,但噪音很大,很可能是因为时钟损坏。
-如果没有TXB0108,编解码器将不会在DOUT上输出任何数据,很可能是因为时钟最大电压级别不够高,不适合编解码器。
感谢您的任何帮助。
谢谢!
Benoit