This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:IC关闭时发出异常噪音

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777368/pcm5102a-errant-noise-when-ic-is-shut-down

部件号:PCM5102A
主题: PCM5122中讨论的其他部件

您好,

我使用带有BC127 BT模块的PCM5102A将音频输出到放大器。 一切正常,但当IC由于缺少I2S数据而关闭时,会有噪音通过放大器输出并进入扬声器。 我可以通过将R/L通道连接到AGND来消除此噪音。

我的问题是:是否有办法防止PCM5102A休眠,或者在没有输出模拟音频时将R/L连接到AGND? 可能是单稳态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Theodore,

    卡嗒声是指设备正进入您所说的低功耗模式。 实际上,防止在PCM5102A上出现此问题的唯一方法是向设备提供非零数据。 某些BT模块允许这样做。 您也可以考虑PCM5122设备,它可以禁用自动静音。 您还可以查看您的蓝牙模块是否具有'zero data'标志,并将其用于放大器的模拟静音信号。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    感谢您的回复! 遗憾的是,BC127无法继续向DAC提供数据。

    我实际上计划使用FET将AGND连接到模拟输出。 当电荷泵变低时,我会将这些通道连接到AGND。 这听起来可以接受吗?

    谢谢!
    -已过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    另一个想法:如果我只通过高值电阻器将AGND连接到L+和R+,该怎么办? 类似于100K欧姆。

    谢谢!
    -已过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    基本上,当设备首次接收数据时,会进行短偏移校准。 当它进入自动静音时,偏移校准停止,输出返回到其未校准值,通常为几毫伏。 我认为将输出连接到GND不会真正解决这一问题。 您可以看到更保守的输出滤波器,其RC切断频率更接近音频带边缘,可能为15kHz。 这可能会使单击减弱一点。 否则,您可以查看正在使用的输出放大器静音。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    再次感谢! 问题不在于DAC的电源打开或关闭,而在于现有的噪音通过电线进入放大器。 因此,在DAC关闭而不驱动L+/R+线路的整个过程中,都会出现随机的咔嗒声和噪音。 当我将R+/L+直接绑定到AGND时,噪音消失。

    我稍后再试,但电阻器的技巧是否会导致信号质量问题? 到目前为止,在我的快速测试中,它没有,但我无法使用范围进行验证。

    谢谢!
    -已过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    n ü 100kΩ 不会对质量产生任何影响,您应该可以接受。 您能否分享该原理图?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    不幸的是,10k和100k电阻器对质量或问题都没有任何影响。

    根据我的测试,充电泵似乎在暂停约12秒后关闭,CAPP引脚降至约80mV。

    我认为下一个最佳选择是将两个NFET从AGND连接到+/-,并将其基座连接到CAPP,这样当CAPP变为"低"时,它们会将AGND连接到这些扬声器线路。

    下面是我的原理图:

    谢谢!

    -已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    您建议的方法是在实现外部模拟静音时防止在输出上发出咔嗒声或弹出的最可靠方法。 我相信有小IC可用于此目的,但它们需要一些控制器知道何时存在零数据。 您的I2S源是否具有该功能?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    很遗憾,我的I2S源没有这种能力。

    那么,我认为连接到PCM5102A上的CAPP引脚不是驱动模拟静音电路的好选择,这种假设是正确的吗?

    谢谢!

    -已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    Paul今天不在办公室。

    我不完全清楚您的问题是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    我只是想知道充电泵的正极引脚是否可用于驱动模拟静音电路,因为当DAC工作时,充电泵会变高,而当进入断电模式时,泵会变低。

    但是,我发现BC127有一个可配置的GPIO引脚,在流式传输音频时高电平,在不传输音频时低电平。 我认为这将是我最好的选择来驱动模拟静音。

    谢谢!

    -已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    我明白了。 感谢您的澄清。

    我认为我会同意这是首选方法,因为数据表中并没有真正完整地描述CAPP,以评估替代方法的可靠性/行为。