This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:DRV602和DRV603的噪声层

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV602, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765149/drv602-noise-floor-of-drv602-and-drv603

部件号:DRV602
主题中讨论的其他部件: DRV603

尊敬的各位先生:

我的客户询问我们DRV602和DRV603的"噪声层"。

下面TI网站的比较图表中有一个"噪音图",但它不在数据表中。


我认为它与噪声输出电压相同,但测量条件相同
值也不同。

接下来,我还比较了SNR,但条件和值不同。

因此,请告诉我情况(测量?) "噪声基准"的状况。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    我会确认这一点,但这些设备的噪声基准很可能是通过使用A加权滤波器测量空闲信道噪声来获得的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗奥迪和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。
    我理解您的意见。

    请在您找到条件(测量值?)时告知我 "噪声层"。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    我确认我之前的输入;此规格是按照本线程之前的说明获得的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗奥迪和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。
    所以我还有一些问题。

    噪声基板的单位为"dBu"。
    请告诉我奥迪Precision测量时"0 dBu"的输入条件。
    此外,噪声基板和SNR之间有何区别?

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    0 dBu对应0.775V;表中的dBu值应视为负值。
    噪声基准是所测量信号中存在的噪声。 SNR是所需信号电平与噪声基线之间的差值。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗奥迪和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    0 dBu对应0.775V;表中的dBu值应视为负值。

    ⇒我明白。

      因为0 DBS = 0.775 V,我也认为表中的dBu应该是负值。

    噪声基准是所测量信号中存在的噪声。 SNR是所需信号电平与噪声基线之间的差值。

    ⇒我理解。

    那么,您知道AudioPrecision在扫描床上测量的是什么情况吗?

    如果您知道,请告诉我。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    我拥有DRV 601 EVM,并使用Audio Precision测量噪声基准。

    结果如下所示。

    ChB的值因系统噪音而略有不同。

    因此,我与CH A确认

    此值是否正确?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈塞伯-桑

    您应该通过选择"Amplitude ->dBu"来使用模拟分析器面板中间的值。 此测量将使用选定的带宽。 如果可用,您可以从筛选器列表中选择A加权,如以下捕获(请注意,此捕获是在没有连接到AP的情况下进行的,因此它不是真正的测量)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗奥迪和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    bThank您的回复。

    我是根据您的建议进行衡量的。

    测量结果如下所示。
    此值是否正确?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    我认为这是正确的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan San,

    感谢您的善意回复。

    我理解这个。


    此致,
    是。哈塞伯