Other Parts Discussed in Thread: DRV602, DRV603
主题中讨论的其他部件: DRV603
尊敬的各位先生:
我的客户询问我们DRV602和DRV603的"噪声层"。
下面TI网站的比较图表中有一个"噪音图",但它不在数据表中。
我认为它与噪声输出电压相同,但测量条件相同
值也不同。
接下来,我还比较了SNR,但条件和值不同。
因此,请告诉我情况(测量?) "噪声基准"的状况。
此致,
是。哈塞伯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Ivan San,
感谢您的回复。
0 dBu对应0.775V;表中的dBu值应视为负值。
⇒我明白。
因为0 DBS = 0.775 V,我也认为表中的dBu应该是负值。
噪声基准是所测量信号中存在的噪声。 SNR是所需信号电平与噪声基线之间的差值。
⇒我理解。
那么,您知道AudioPrecision在扫描床上测量的是什么情况吗?
如果您知道,请告诉我。
此致,
是。哈塞伯