This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:是否可以将运算放大器与PCM5102A配合使用?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, OPA1622, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769771/pcm5102a-can-i-use-op-amp-with-pcm5102a

部件号:PCM5102A
主题中讨论的其他部件: OPA1622OPA1678

您好,

PCM5102A是否可以使用运算放大器? 在我的应用中,负载大大低于10k,因此,我的Vrms比数据表(2.1V)中定义的要低得多。 所以,也许可以使用运算放大器,或者我应该使用不同的DAC芯片来进行此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    当然,您可以在输出上使用运算放大器缓冲器。 运算放大器的选择取决于负载。 如果您计划驱动扬声器或耳机输出,则可以查看我们的TPAxxxx设备。 如果您正在驱动中间负载或高阻抗耳机,则可以考虑使用OPA1622。

    谢谢!
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回答。 我将通过CD换碟机输入驱动汽车的主机单元,因此不确定它的负载是多少。 也许有一个标准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道CD输入标准,但您可以查看主机单元手册。  我希望它的阻抗很高,所以PCM5102A可以直接驱动它。  您提到您的输出被衰减了多少? 如果您查看PCM的输出而不将其插入主机单元,是否符合您的预期?  

    谢谢!

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,PCM5102A能够直接驱动它, 但是,与CD或FM收音机等其他主机单元源相比,输出会变衰减,因此放大器应该工作更努力,因此,音量越大,我甚至可以在音轨的静音位置听到音频放大器嗡嗡声,等等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA1622是一款功能非常强大的放大器,我怀疑它可以驱动负载(我相信是~100mA输出驱动能力)。 这可能是一个良好的开端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供参考设计? 因为我在您的网页上发现的所有内容都仅用于差分输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    这是一张我整理的图表。  请注意,您应该使用薄膜电阻器和C0G/NP0陶瓷来处理无源元件。  如果您需要高电流负载,放大器可以是类似于OPA1622的器件,如果您只需要简单的缓冲器,则可以是类似于OPA1678的器件。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢此图! 我觉得它很有帮助! 顺便提一下,这是否可以直接连接到OUTL和PCM5102A的输出? 或者,在PCM5102A的输出上,我还是应该在运算放大器之前保留470R电阻和2.2nF电容? 另一个问题是,为这种运算放大器供电最简单的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas,

    Paul的建议实际上是用二级低通放大器电路取代了推荐的一级R/C滤波器。 它们并不是两个都必需的。

    为放大器供电的"最简单"方法是一种需要回答的模糊问题,因为这有一些系统级的依赖性。 一般而言,建议使用LDO来增加PSRR以及去耦电容器。 OPA1678数据表包括一些基本建议以及用于选择合适电源的所有相关曲线和数字。