This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070耳机输出应用程序已使用

Guru**** 2647195 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767200/pcm3070-pcm3070-headphone-output-application-isseu

部件号:PCM3070

大家好

我是来自华南OEM团队的Gabriel Xu,我的客户正在使用PCM3070的新设计,他们需要使用耳机输出功能。

输入信号是IN1L和IN1R的单端,输出引脚是HPL和HPR。 输出为单端立体声配置。

他们想知道如何配置阻尼器来实现这一目标? 我们有没有演示有关这类应用的内容?

客户寄存器设置如下所示:

我还想知道什么是PRB模式? 如何设置设备在PRB模式下运行? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    您尝试实现的应用程序是可能的,有多种方法可以实现。 此设备具有内部旁路放大器,可用于将模拟输入直接连接到HP输出。 但是,在这种配置下,不可能进行信号处理。 如果要使用其中一个处理块(RBD),实现此目的的唯一方法是使用此设备的数字回送,它将ADC的输出与DAC输入绑定,从而允许同时使用ADC和DAC处理块。  请确认客户的首选选项。

    您能否以文本格式共享客户登记设置? 这样,我就可以检查和修改它,以满足应用程序要求。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    感谢您的意见。 客户更喜欢通过处理流程输出信号。

    我稍后将向您发送TXT文件。

    我还想知道PMC3070是否需要外部时钟源? 它是否有内部时钟源?

    客户正在使用总模拟输入,他们想知道在这种情况下是否需要MCLK和外部时钟?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

       我们是客户,我们希望输入信号为IN1L和IN1R的单端,以及耳机输出。

    现在我们使用GDE设计演示,我们的硬件和 注册初始化如下所示。我们发现我们需要BCLK,它 可以工作,如果只有MCLK,它不能工作。我们不知道为什么。我们不使用I2S,所以我们认为我们只给DSP一个时钟就足够了(我们使用MCLK作为clk 输入)。我们注册时 是否有问题或硬件需要一些更改?

    e2e.ti.com/.../PCM3070.PDF

    e2e.ti.com/.../6523.base_5F00_main_5F00_Rate44_5F00_pps_5F00_driver.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能给我们演示IN1输入和耳机输出,那就更好了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel和客户:

    对于编解码器仅接收MCLK的应用(由于未使用I²S接口),有必要将编解码器配置为主编解码器 (BCLK和WCLK作为输出,启用BLCK分隔器),以便编解码器引擎可以在内部检测音频时钟并开始正常操作。 在PPS中,编解码器默认配置为从属编解码器,这就是提供BCLK时起作用的原因,因此您需要在系统设置代码中手动调整寄存器值以将其配置为主编解码器。 请将第0页的Register 27 (寄存器27)配置为0x0C,将第0页的Register 30 (寄存器30)配置为0x90。 通过在PPS中的提及的系统设置代码中添加以下行来完成此操作:

    REG[ 0][0x1B]= 0x0C;BCLK和WCLK作为输出
    REG[ 0][0x1E]= 0x90;BCLK除法器

    “系统设置”代码在“框架”块PPS的属性窗口中可用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师