This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:EVM上的PBTL模式

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767420/tas5731m-pbtl-mode-on-evm

部件号:TAS5731M

PBTL中是否有针对TAS5731M的特定I2C初始化文件?  我在使EVM在PBTL模式下运行时遇到问题,但在BTL和SE模式下运行时没有问题。

从硬件角度来看,我已将JP1,JP2和JP3设置为PBTL模式。 (TAS5731EVM)

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bishop,您好!

    是否要对2.1 使用PBTL? 我的同事Andy将进一步回复您。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix,您好!

    否,2.1 将为2个SE输出和1个BTL。 我们在使这些产出发挥作用方面没有问题。

    我们需要PBTL,但它似乎不适用于EVM用户指南图23中所示的已应用跳线(JP1输出,JP2输出,JP3输出)。

    似乎在JP1=OUT的情况下,这会将PBTL引脚设置为高。 但由于它不起作用,我们想知道是否需要采取任何其他步骤才能使PBTL模式正常工作。

    谢谢!
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alix,Andy,

    客户找到了解决方案。

    • 数据表显示0x25应设置为0x0110 3245
    • 此E2E POST 显示0x25应设置为0x1000 2245
    • 此随附的幻灯片组说明0x25应设置为0x0100 2245,0x19设置为0x3A。 这是对我的客户有效的方法。

    希望所有这些相互冲突的信息都能在数据表的下一版本中得到整理和解决。

    谢谢!
    Ryan B.

    e2e.ti.com/.../TAS5731M-design-care-about.pdf