This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PCM5122和TPA6130A2:原理图回顾和问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777750/pcm5122-pcm5122-and-tpa6130a2-schematic-review-and-questions

部件号:PCM5122
主题: TPA6130A2中讨论的其他部件

您好,

我正在设计一个使用PCM5122和TPA6130A2 (均由共享3.3V线路供电)的主板,我想要求查看原理图。 此外,我还有几个关于芯片使用的问题:

  • PCM5122数据表显示,对于5V总线电平,I2C上拉应为1k至2k,对于3.3V总线电平,建议使用什么值?
  • PCM5122数据表建议在线路输出输出输出处使用470R+2.2nF的LPF;我已为线路输出输出和连接到放大器的线路添加了该LPF。 是否有必要这样做? 我可以共享两个信号的滤波器吗?
  • 是否可以将PCM5122引脚(如Mode2和XSMT)直接连接到Vdd?
  • 对于单端输入,TPA6130A2的数据表建议将其连接至IN-。 但是,我想避免使用反向信号,是否可以将其连接到IN+而将其连接到接地? 是否需要接地输入上的直流阻塞电容器?
  • 我是否需要在数字和模拟电压线路之间添加滤波器? 如果是,您会推荐什么?

谢谢!
Adam Heinrich

e2e.ti.com/.../ioboard_5F00_audio_2D00_Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    1.上拉值实际上更多地取决于线路电容。 我认为您应该对2kΩ 没问题,但请查看此文章以获得更详细的解释: www.ti.com/.../slva689.pdf
    2.它们可以共享同一个过滤器。
    3.您可以将它们直接连接到DVDD,但我建议您使用XSMT作为电压监控器,如PDS的10.3 部分所述。
    4.您可以使用单端输入接地-,但我建议您保留电容器,以便TPA的输入具有匹配的阻抗。
    5.您可以在DVDD/CPVDD和AVDD之间实施铁氧体磁珠,以过滤来自较高频率切换的一些噪音。

    其他备注:如果您使用3线模式,SCK应该接地。
    由于VCOM上有电容器,我假定您是在VCOM模式下使用该设备。 这将导致交流PSRR性能稍差,但直流PSRR更好,因为输出将根据AVDD电压进行扩展,因此不可能存在余量问题。 如果您确信AVDD电压的直流值是稳定的,那么我建议您使用VREF模式,即针脚接地。
    在线路输出连接上添加DC阻塞盖也可能很有价值,以便从DAC移除任何DC负载。


    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,非常感谢您的全面回答!

    VCOM上的电容器是错误的,我想使用默认的VREF模式。 感谢您指出这一点。