This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:关于平衡输出电流

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766768/tpa6120a2-about-balence-output-current

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件:OPA627

你(们)好

 我想使用一个tpa6120 来获得图中所示的平衡输出电压。  我正在像这样计算输出电流(假设 输出电阻=0): 20V/32= 0.625A。  因此,tpa6120将输出0.625A?  0.625A和10V输出电压(U=I*R)之间的关系是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总电流为0.625 (2)或0.625 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁先生:

    总电流消耗与输出电流不同。 这取决于效率。
    这不是设备的常见使用情况,因此未为此特定情况指定电流消耗。 EVM可用于测试器件性能和电流消耗。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 找到了一些使用此平衡电路的产品,所以我想直接设计第一个版本,但最好估计一个芯片电源电流。 我不确定  700mA 的余量是否足以容纳一 个芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您打算使用什么包装:DWP或RGY?
    我可以提供一些通过EVM获得的电流消耗测量值(如果这对您有帮助)。
    请告诉我一些细节,以便我可以像这样进行测试:
    -您需要在输出端驱动+/-10Vpp?
    -负载阻抗;16和32欧姆是否可以测试?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,这将非常有帮助。

      具体细节是: tpa6120的+-10V电源, 考虑到最小负载16o,由于PGA2130'的限制,输入平衡信号是实际的+-8.5v pp。我的设计中有两个tpa6120,但我们可以用一个芯片进行测试。  (整个系统包括8 opa627,1个ak4497, 2个PGA2130 和2个TPA6120。所有系统都在+-10V电源下工作,5V上的ak4497除外)我要使用 2个+- 1.5 A LDO电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁先生:

    下面是几个具有当前值的表,请注意,表中的当前值是对(正和负)耗材的补充。 基于这一点,我认为您的700mA是一个良好的电流范围,可用于1个装置。

    16Ω
      mA
    空闲 38.
    1kHz @ 1 % DTC HD+N 550
    1kHz @ 10 % DTC HD+N 628

    32Ω
      mA
    空闲 38.
    1kHz @ 1 % DTC HD+N 400
    1kHz @ 10 % DTC HD+N 450

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,非常感谢!

     这非常有用,而且我认为这也可以作为一种常见用途添加到数据表中。  还有一个问题,10 % THD+N对于hifi使用来说太高了,那么当THD+N为1 % 时,您是否记录输入pp电压?