This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:无电感器操作

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777515/tas5825m-inductor-less-operation

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件: TAS5755M

您好,

我的客户对TAS5825M的无电感器操作有疑问。

TAS5825M可以使用铁氧体磁珠代替电感器。 数据表未解释TAS5825M实现无电感器操作的原因。

您能描述一下吗?

此外,多个D-Amps (即 TAS5755M)不具有无电感器操作的功能。 无电感器操作电流和无电流电流之间的区别是什么?  

谢谢!

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuki-san

    无需电感器,需要IC实施了一些EMC抑制技术,如扩频,边缘速率,不同通道中的相位控制等,以帮助抑制使用铁氧体磁珠的EMC。 此外,应用条件是限制输出电压<10W,PVDD<12V。 TAS5755不采用EMC抑制技术,它可以驱动~2*50W的更高功率,因此不建议为其应用提供无电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiaolin:

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    Kazuki Kuramochi