This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:缺少I2S时钟时TAS5825M's输出的行为。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767833/tas5825m-the-behavior-of-tas5825m-s-output-when-missing-clock-of-i2s

部件号:TAS5825M

您好,

我的一位客户对TAS5825M的行为有疑问。

我们对TAS5825行为的低估是,当检测到I2S时钟停止时,所有输出通道都将是Hi-Z。 在这种情况下,TAS5825M的输出是突然高Z还是淡出到Hi-Z?

这是因为客户担心突然改变输出会产生爆音或其他噪音。

能否回答我的问题?

谢谢,顺祝商祺!

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当检测到I2S时钟停止时,TAS5825已逐渐退化至“实时”模式,并且音量下降速度可在Book0 - Page0 - Register 0x4E / 4F配置。

    RDGS,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    感谢您的及时回复。

    我们已经解决了问题。

    谢谢,顺祝商祺!
    Kazuki Kuramochi