This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:数据表说明

Guru**** 2587235 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774987/tas5731m-description-of-datasheet

部件号:TAS5731M
主题中讨论的其他部件: TAS5731

您好,

客户向我们询问有关TAS5731M数据表的问题。

问题1. PWM调制器只是PPC1/TAS5731方框图中的三个通道。
他无法理解DAP通道如何与9.6 的PWM通道对应.........18 PWM输出复用器(0x25)。

问题2. (如果系统控制寄存器2中的位D5设置为0,0x05)。
上述说明在9.6 12 PWM关闭组寄存器(0x19)部分。
但是,系统控制寄存器2位D5必须始终为零。
因为D5是保留位,不会更改该值,并且其初始值为零。
他无法理解这种描述的含义。

问题3. 什么是IDF? IDF帖子标度登记簿的用途是什么?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的客户是否应用了TI TAS5731 GUI? GUI可以显示更好的流程视图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林山

    客户尚未获得TAS5731M EVM。 但我们建议他使用TAS57x1 GDE。
    我在TAS57x1 GDE的帮助下搜索了'IDF',但没有找到。  我们的问题不是如何设置寄存器。  在本主题中,我们询问我们无法理解的数据表描述。  

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林山

    由于我要将此线程分成三个线程,因此我关闭此线程。

    此致,

    Akio Ito