This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4861:TPA4861差分输入

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA4861, LM4890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768032/tpa4861-tpa4861-differential-input

部件号:TPA4861
在“线程: LM4890”中讨论的其它部件

您好,

我有一个使用 TPA4861的音频开发,需要使用差分输入。 在数据表中没有任何推荐的设计,但我在TPA4890数据表中看到了这种具有附加电阻器R6的解决方案的设计参考。  

我已经实施了这种参考设计,它工作正常,但我不知道将来是否会有一些问题。

请问有人能给我一些反馈吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ernesto,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    对不起,我找不到您提到的设备的设计参考。 您能否与他人分享? 只是为了确保将来不会造成任何问题。

    此外,您还可以查看TPA4861 EVM原理图。 它可能是您的设计的替代方案:

    http://www.ti.com/lit/ug/slou004/slou004.pdf#page=13

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    我错了引用。 它是LM4890。 您可以在数据表的第23页查看参考设计:
    www.ti.com/.../lm4890.pdf
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ernesto,

    感谢您提供参考链接。

    没问题。 此设计与TPA4861兼容。 将来电路的设计应该不会有问题。

    如果您有其他问题或意见,请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    祝你度过美好的一天!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.