This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:桥接IC,用于将D类放大器输出转换为线路输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, DRV632, TINA-TI, TPA3116D2EVM, TIPD118, DRV632EVM, OPA1611, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774077/tpa3116d2-bridge-ic-for-converting-class-d-amplifier-output-to-line-output

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件: DRV632TINA-TIOPA1611,TIPD118DRV632EVMTAS6424TL431

您好,

您是否可以建议使用桥接IC将D类放大器输出转换为线路输出?
我正在考虑使用电位计,运算放大器和将衰减信号输出到线路输出输出输出来衰减TPA3116D2的输出信号。
对于线路驱动器DRV632是合理的,但需要使用电位计将音频信号衰减到-26 dB到0 dB的运算放大器 。
因此,请查看随附的TINA-TI原理图,该原理图是根据以下应用说明设计的?

e2e.ti.com/.../TPA3116D2_5F00_OPA1611_5F00_DRV632.TSC</s>1611

TPA3116D2EVM评估模块
http://www.ti.com/lit/ug/slou336b/slou336b.pdf

TIPD118认证设计参考指南
http://www.ti.com/lit/ug/slau518/slau518.pdf

DRV632EVM评估模块
http://www.ti.com/lit/ug/slou301/slou301.pdf

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能理解您为什么要使用TPA3116D2作为线路输出驱动器吗? 为确保PWM输出设置良好,建议在下一级放大器之前添加200k负载。已为您的TINA模型分配给我们的同事查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolin San:

    感谢您的支持。

    其目的是将TPA3116D2的输出信号转换为低电平电压,可使用相对简单的设备对其进行监控。

    我期待着收到您的评估结果。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与设计团队交谈。要使其作为线路输出工作,需要输出LC滤波器切断频率<调制器带宽。我们有一些特定器件具有线路输出,如TAS6424。 我指派Dylan来查看您的案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolin San:

    感谢您的评论。

    如果您可以修改所附的示意图,这将非常有用。
    我期待听到迪伦桑的声音。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolin San:

    很抱歉催促您,如果您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato,我正在研究TINA电路,很快会给您反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan San,

    感谢您的及时回复。

    我期待着再次听到您的意见。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    我方面的一些反馈是:
    1.不建议使用100K电位计,因为它会产生相当大的噪音。需要使用低噪声,低值(<10K)电位计。 但如果不需要灵活衰减,则建议使用固定值电阻器。
    2.为什么不使用OPA1611作为线路驱动器? 只需使用OPA1611作为差动放大器,将差动输出从TPA3116转换为信号结束。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan San,

    感谢您的支持。

    如果只能使用OPA1611配置线路驱动程序,这将非常有用。
    因此,如果将差动输出从TPA3116D2转换为具有-20dB增益的单端线路驱动器输出(用于OPA1611),请向我提供推荐的原理图。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan San,

    很抱歉催促您,但如果您有任何更新,请告诉我?

    我担心在24V电压下使用OPA1611时,可能是输出线路输出振幅较大,因此线路接收器会损坏。
    此外,还需要正极和负极电源。

    如果您有好主意,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guru:

    是的,您是正确的,如果使用一件式TPA1611,则需要为无弹出式线路驱动提供正负电源。 下面是一个使用正功率的电路,但使用时会有爆管。

    e2e.ti.com/.../4062.TPA3116D2_5F00_OPA1611_5F00_DRV632.TSC</s>3116 1611

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan San,

    感谢您的支持。

    考虑到TPA3116D2的输出偏移电压,我认为直流阻塞电容器是必要的。
    kΩ,是否需要小林山提出的200 μ m负载电阻器?

    请你给我建议吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤

    是的,必须进行直流阻隔。 但在通电时,请注意DC偏移积聚阶段的爆音。 如果需要免费弹出,我认为DRV632仍是必需的。

    我忘记了200kOhm,仍然需要它。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan San,

    感谢您的快速响应。

    我在建议的原理图(4062.TPA3116D2_OPA1611_DRV632_Modified1.TSC)3116)中1611中添加了直流阻隔电容器,但TL431似乎无法驱动阻隔电容器。
    然后,我将其更改为通过将电源电压(AVDD)除以电阻器获得的参考电压。
    因此,请仔细检查更新的示意图“4062.TPA3116D2_OPA1611_DRV632_Modified2.TSC”3116”,1611,以防万一?

    e2e.ti.com/.../4062.TPA3116D2_5F00_OPA1611_5F00_DRV632_5F00_Modified1.TSC</s>3116 1611

    e2e.ti.com/.../4062.TPA3116D2_5F00_OPA1611_5F00_DRV632_5F00_Modified2.TSC</s>3116 1611

    顺便说一下,我正在考虑使用DRV632EVM作为线路驱动器。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan San,

    我已更新为使用OPA1611驱动参考电压,因此请仔细检查更新的示意图“4062.TPA3116D2_OPA1611_DRV632_Modified3.TSC”3116”,1611,以防万一?

    e2e.ti.com/.../4062.TPA3116D2_5F00_OPA1611_5F00_DRV632_5F00_Modified3.TSC</s>3116 1611

    此致,
    加藤