This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:直接向Vboost引脚供电

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767383/tas2557-power-directly-to-vboost-pin

部件号:TAS2557

系统电池为2节串联锂离子电池的使用案例。 我们能否将蓄电池电压(6V至8.4V)直接插入TAS2557上的Vboost引脚并关闭开关模式?  

这将使我们能够取消开关模式,该模式将蓄电池电压降至5V5,只是为了让IC将其恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    可以禁用内部升温,但是我们需要验证在禁用升温时是否可以从外部供应PVDD。 这超出了设备规格,但性能无法匹配。
    我将仔细检查PVDD是否可以从外部提供,并向您提供更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie,

    对于TAS2557,PVDD不能从外部提供。
    我将通过电子邮件直接与您联系,建议使用其他设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器