This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675:扬声器无输出,输入端+和-是否相同?

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767713/lm4675-no-output-at-speaker-input-on-and---look-the-same

部件号:LM4675

我们有一个LM4675设计,TI已经对其进行了审核。  到目前为止,我们无法获得任何音频。 我将它的断路引脚绑定到VDD,并将信号发生器连接到speaker_mono信号。  我正在输入1Vpp 1kHz正弦波。  如果我测量输出,则看不到任何内容,也听不到任何内容。  如果测量C184和R741之间的电压,我会看到正弦波,由直流电压抵消。  如果在引脚2处测量,我会看到正弦波,但其振幅降低2-3倍。  奇怪的是,我在针脚1上看到一个匹配的正弦波,它应该没有信号。  由于这两个信号在振幅和相位方面匹配,我认为这就是为什么没有输出。   

现在,我们测量了引脚1和2没有短接在一起。  所以我不明白这里发生了什么?  有什么建议?  现在,OH和Vsys设置为4.0V,我们有一个通过VO1和VO2连接的小型8欧姆扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通过卸下输出盖来使其正常工作。 我是否设定了正确的收益? 我认为是2倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我很高兴看到,您可以通过拆下电容器来使其工作。

    关于设备增益,您是对的。 150kohm电阻产生2x增益。 增益kΩ 为AV = 2 * 150 μ S/Ri (V/V),如数据表中所述。

    如果您对此有更多疑问或意见,请告知我们。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.