This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3256:如果内部miniDSP编解码器可用于消除回波的AEC?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767477/tlv320aic3256-tlv320aic3256-if-the-inside-minidsp-codec-could-be-used-to-eliminate-the-aec-of-echo

部件号:TLV320AIC3256

TLV320AIC3256:如果内部miniDSP编解码器可用于消除回波的AEC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrew,

    我们音频编解码器的miniDSP没有足够的处理资源来执行有效的AEC应用。 编解码器可在系统中用于音频捕获和回放,但AEC算法应在外部DSP上运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师