This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:5.1通道SPDIF到I2S

Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777533/dir9001-5-1ch-spdif-to-i2s

部件号:DIR9001

团队,

请问,DIR9001是否可以将5.1ch SPDIF转换为I2S? 如果没有,请推荐一个正确的解决方案吗? 谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIR9001是一种仅限双通道的设备。 S/PDIF的5.1 环绕声通常采用杜比编码,因此您需要一个解码器。