This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:TDM模式2设备

Guru**** 2961040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767326/pcm1864-tdm-mode-2-devices

部件号:PCM1864

使用2 PCM1864作为主控制器和从控制器,并使用TDM输出选项,我们不清楚我们是否需要执行HW方法来将两个数据输出连接在一起,数据表的第73页显示了一个高级示例,但想知道它是否如此简单, 请详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Armando,

    在TDM模式下配置设备时,当设备不传输数据(但仍在计时)时,DOUT引脚将为Hi-Z (高阻抗)。 这允许总线上的其他设备传输其数据。 因此,当在单数据线路上使用多个设备输出>4ch时,您可以将数据输出引脚连接在一起。 主机处理器可以访问具有不同偏移的每个通道。

    此致,

    Ravi