This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:我们测量来自PCM4202的音频信号分贝水平

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774753/pcm4202-we-meed-to-measure-decibel-level-of-audio-signal-from-pcm4202

部件号:PCM4202

您好,先生,

      我们需要为传入的音频信号实施VU表指示。 因为我们计划通过处理器GPIO控制VU仪表LED

使用 任何数字信号在PCM4202 ADC中测量音频信号分贝水平的任何可能性。

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lakshmanan,

    如果您不想测量DOUT (I2S流)的分贝水平,我认为我们无法测量。 请您再次向我提出您的问题或要求,以确保我正确理解您的问题吗?

    谢谢。


    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lakshmanan,
    我们无法报告设备内部的输入电平。 您需要采用相同的输出流和后处理来计算信号电平,以指示输入信号上的振幅电平。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    '使用任何数字信号测量PCM4202 ADC中音频信号分贝水平的任何可能性。'

    您可以为此使用任何所需的ADC。 如果您的处理器具有I2S,则任何常用音频转换器都可以工作。 如果您的处理器使用SPI,则查找具有SPI接口的转换器。

    对于简单的计量应用,PCM4202太贵了,而且"太好了"。 寻找更便宜的零件。