This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:如何在加电和初始化完成时将模拟输入音频源流化至USB端口

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775022/pcm2903c-how-to-stream-analog-input-audio-source-to-usb-port-when-power-up-and-initialization-finished

部件号:PCM2903C

大家好。

我想实现一个功能。

当通电并完成PCM2903C的初始化,时,芯片 默认将音频流输出到USB端口。 音频流由PCM2903C‘s 模拟输入引脚输入。 USB端口已连接至另一个USB音频播放器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从数据表中注意到,它之前应该通过USB总线上的set_interface命令进行设置。 但命令是什么? 是否有一种更改默认接口的简单方法? 由于PCM2903C的USB端口连接到USB音频播放器,因此它是一个设备而不是主机,因此无法真正发送set_interface命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    PCM2903C是USB控制设备。 PCM2903C是一个编解码器,因此它具有模拟输入(连接到A/D转换器)和模拟输出(来自D/A转换器),以及连接到USB和S/PDIF的数字路径。

    控制端点是默认端点,它用于通过标准USB请求和来自主机的USB音频类特定请求来控制PCM2903C的所有功能。 因此,PCM2903C只能接收set_interface命令,而不能生成it...it,它将始终期望USB请求来自主机。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ravi。

    是否有  演示使用set_interface命令的参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我们没有关于此问题的任何应用说明。 我会四处看看,看看我们是否有任何示例,如果有,我会分享相同的示例。 谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    因此, 这种芯片可能不适合我们的应用。

    如果没有USB主机,两个USB设备无法相互通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "如果没有USB主机,两个USB设备无法相互通信。"

    呃,因为这就是USB的工作原理。 两台设备无法相互通信。