This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320ADC3101:TLV320ADC3101

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766115/linux-tlv320adc3101-tlv320adc3101

部件号:TLV320ADC3101

工具/软件:Linux

团队成员,您好!

我们有以下问题需要您的回答:

  1. 您是否有功率网络(AVDD,DVDD,IOVDD)的最大电流测试结果。
  2. 能否发布TLV320ADC3101 Linux驱动程序?
  3. 是否需要连接MCLK以进行时钟同步,或者I2S中的BCLK已足够?
  4. 如果我只连接BCLK而不是MCLK,是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walt,

    1-此设备的电流消耗在表的“电源电流”部分中指定  8.5。

    2-目前我们不支持此设备的Linux驱动程序开发,但Web中有一个ADC3101驱动程序可用作起点。 请使用 此链接 进行查找。

    3- I²S接口的BCLK可用作内部时钟树的源。  

    4-只要ADC正确配置为使用BCLK作为时钟树的输入,就不会出现MCLK浮动的问题。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们的产品只有此编解码器。

    您提供的链接由TomTom公司创建,而不是由TI创建。
    您的意思是我们也可以使用ADC3101驱动程序来发布产品吗?

    TI是否计划为自己发布TLV320ADC3101驱动程序?


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fish,

    我指出的驱动程序可以用作参考,正如您所说的,它不是由TI创建的,我们无法保证其完全运行,但我们知道客户过去曾将它用作一个良好的起点。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,报价:

    TI是否计划  为自己发布TLV320ADC3101驱动程序?

    为了避免将来出现法律问题,您是否可以提供您自己的司机?

    谢谢。

    鱼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fish,

    目前,我们没有计划为此零件发布驱动程序。  

    我知道你现在可以作为参考的唯一驱动因素是我前面提到的那个。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们仍然关注法律问题。
    正如您所说,您也无法保证,那么您为什么不创建自己的驱动程序?

    我们还想知道,由于我们只能使用参考开始,如果出现任何问题,您会支持我们吗? 例如提出问题或设置问题?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鱼,

    目前,我们不支持设备的Linux驱动程序,这就是我们不开发驱动程序的原因;我们只能提供我们知道客户过去使用过的现有驱动程序的参考。 我们可以帮助解决设备配置问题和应用程序级别问题,但我们不支持支持和调试驱动程序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师