This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775161/tas3251evm-tas3251evm

部件号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他部件:TAS3251MSP430G2955

您好,是否可以下载带有控制TAS3251的卷寄存器的MPS430配置? 谢谢你,尤金尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS3251具有自己的DSP,您可以单独配置卷。我们可以了解您的系统结构吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好  
    我使用tas3251和模拟输入实现了放大器,所有的功能都很好。
    我想使用TAS的内部DSP在具有4/5路扬声器的多路系统中使用它。 因此,我还使用了MPS430G2955,可以进行静音,音量控制,配置选择...
    然后是否可以在不使用控制台程序3的情况下激活内部DAC?  
    谢谢Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugenio,

    是的,您可以使用MSP430来控制TAS3251,而不使用PPC3 GUI。
    TA3251具有标准IIC接口,因此您可以继续使用MSP430参考IIC代码,并写入TAS3251寄存器。 TAS3251的7位器件地址为0x4A或0x4B (取决于ADR引脚设置)。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugenio,如果需要MSP430参考IIC代码,我建议您在MSP430论坛中询问它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    修改TAS3251地址94的寄存器没有问题。

    遗憾的是,MSP430不与TAS通信。

    是否有使用TAS3251开发MSP430G2955计划的示例?

    谢谢!

    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugenio,

    它没有MSP430代码示例。 需要做的是查找0x94地址不起作用的原因,否则任何其他代码示例也不起作用。

    调试操作是:捕获SDA和SCL波形,并发现序列是否有任何错误。  

    迪伦