This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:增加了I2S通道的TDM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766864/tlv320aic3268-tdm-addition-of-i2s-lanes

部件号:TLV320AIC3268

在我们的项目中,我们计划使用8个TLV320AIC3268,每个都可处理立体声音频信号(in1L和in1R ->ADC -> DSP -> DAC -> LOL&Lor)

每个设备都可以输出I2S通道。 是否每台设备都可以在其中一条音频信号串行总线上接收I2S或TDM信道,并在另一条音频信号数据总线上输出TDM,同时包括其自己ADC的信道? 其目的是在最后一台设备上具有TDM输出,其中包括所有通道,并将延迟降至最低。 我们可以接受每个设备包含一个(最好是两个)音频通道,直到最后有8CH (首选16CH)进入微处理器进行进一步处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Tihomir,

    此应用程序似乎是可行的,但我以前从未见过它与AIC3268一起实施。 您应该能够使用AIC3268的miniDSP以及PurePath Studio软件来实现此功能,但请注意,使用其中一个AIC3268的数字输入从另一个设备接收ADC数据会阻止接收DAC回放数据的选项。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你的意思是什么,我不能使用发援会的数字输入,或发援会完全被封锁? 我是否能够将DAC与来自同一设备ADC的流一起使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tihomir,

    我的意思是,为了实现ADC输出“链”,您需要使用编解码器的DIN端口,这意味着您可能无法通过DAC播放来自数字源的数据。 但是,正如您所提到的,您可以通过同一设备的DAC从ADC传输音频。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师