This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M:PPC3

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777495/tas5805m-tas5805m-ppc3

部件号:TAS5805M

您好,

您能帮助描述PPC3的转储模式吗? 这意味着什么以及如何配置?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个选项都有一些特定的EMC ottimize默认设置。您的应用是什么? 默认情况下,您可以选择"当前状态"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    一般情况下,请使用当前状态A进行卸载。 如果您的应用程序是TV,请选择Current State TV (当前状态电视)。

    如您所知,在进行调整时,您可以捕获多个快照,因此快照适用于此。 最后但并非最不重要的是,自定义适用于特定情况,请忽略它。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alix和Xiao Lin:

    非常感谢。  

    此致

    凯林